结果:找到"恒温烙铁 免费试用 自动休眠",相关内容1000条
- 嘉立创PCB免费券使用问题
- 如图所示,显示已经使用但仍然需要收费。问了下朋友,他也显示这样,但他问了客服以后让客服扫码登陆帮忙下单又没问题了!百思不得其解。文件是立创开源平台直接转到立创EDA然后下单的,我朋友也是这样,工作人员能给他免费下单就说明没问题,但我这个还是不知道问题在哪,不能一直麻烦工作人员吧,期望解答
- 所属专栏: PCB打样 标签: 免费打样 发帖人:暗雷轰鸣 发帖时间:2024-04-24 14:39:00
- ardtek大功率高温自动休眠版H-30T速热恒温烙铁免费试用2024!!!!!!
- ×××××先说至关重要的:针对企业推出永久免费试用样机,联-系-方-式请自行找谷哥哥或度娘娘索取××××××(其次,说点小遗憾,因为一款烙铁就能适应N多焊接场合,型号规格就会非常的少,这一点,不符合相关供应商入住条件,真心遗憾)H-30T恒温电烙铁是基于CL-018GE升级迭代的最新最强版本,完美整合了适应更广泛作业场合的多项关键性能,尤其是增加了极其实用的双重休眠功能。1、全球电源通用——全范围适应90V~230V/50/60HZ的市电电源。2、升温迅速——尽管使用稍大一些的烙铁头,通电到熔锡的时间依然保持在25秒左右,足以满足极高的焊接效率。3、可使用600℃度高温焊接——具备流畅焊接大...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 恒温烙铁 免费试用 自动休眠 发帖人:天堂之鸟 发帖时间:2024-01-21 10:17:00
- 免费打板券用不了
- 完全用立创EDA设计的板子,但是打板的时候却用不了免费券,猜测是不是设计的时候用的半离线,所以工程不在服务器里面,以为我是导入的,这怎么办呢?求助下大伙
- 所属专栏: 活动专属 标签: 免费 发帖人:人行天下 发帖时间:2023-05-07 01:04:00
- 阿尔达便携式速热智能休眠恒温烙铁试用体验
- 概述对于一个电子开发者、一个硬件工程师,一把称手的烙铁是不可或缺的。在此之前一直是使用是一台T12。其他型号的9XX系列的烙铁也用过不少,由于这个市场比较混乱,产品质量良莠不齐。此次有幸试用了阿尔达便携式速热恒温烙铁,本次试用的是带有休眠功能的新款H-20T。参数如下:从参数上看,融锡时间小于20秒,虽然比不上T12的几秒融锡快,但这个时间相对于900系列来说,在当前功率下,已经算是很快的了,而且相比于其他的优点,这点时间上有差异也是可以接受的。在使用这台烙铁焊接了两块板子后,有一些体会。体积:体积是真的小。与手头上的一台T12的焊台对比看一下。而此款H-20T主机的体积只为50*80*28...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 恒温烙铁 发帖人:foxele 发帖时间:2023-05-04 09:10:00
- 免费打板
- 领了那个一个月两次免费打板的卷下单,然后发现板子有问题想取消订单,后续优惠卷会退回来吗
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 免费打板 发帖人:jaychou 发帖时间:2023-03-31 11:49:00
- 请教一下我用IP5356快充芯片驱动RH6616休眠问题
- 我是用IP5356芯片的vout1给触摸芯片RH6616供电,LED关闭以后电流较低到10MA以内,IP5356就会休眠,触摸就不能打开LED,想请教一下怎么把IP5356不适用按键唤醒的情况下,触摸RH6616触电就能直接唤醒IP5356的vout1的输出5V,IP5356有个常开VCC脚,负载输出功率只有50MA,带不动触摸LED灯。麻烦各位大佬指点迷津,谢谢
- 所属专栏: 技术交流 标签: IP5356 RH6616 休眠 发帖人:FUNS 发帖时间:2023-02-16 11:50:00
- 阿尔达便携式速热恒温烙铁免费试用活动开始接受申请!!!
- CL-018GE恒温电烙铁是阿尔达科技针对环保无铅焊接工艺,结合手工焊接烙铁的特性,综合考虑,潜心为电子焊接量身打造的一款高性能,高品质,价廉物美的新一代恒温烙铁。自2009年试生产开始,经过铁杆用户群历经11年的实际应用,技术上完全成熟,品质过硬,性能稳定优越,有望成为继一代经典白光936之后,无铅环保时代的通用型恒温烙铁经典——大家都愿意用,喜欢用,用得起,用得好的首选焊接烙铁。1)极简主义——全面剔除与焊接属性无关的一切元素,不为诸如数字显示之类表面的高大上做任何的多余设计。2)实用主义——并不追求绝对的温升速度,仅将温升速度提高到通电20秒能融锡焊接,确保满足常规的无铅焊接(936一...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 免费试用 恒温烙铁 硬件开发 发帖人:这里是个新江湖 发帖时间:2023-02-06 21:33:00
- 实在忍不住推荐的一款超好用实用的恒温烙铁!!!!!
- 型号:CL-018GE适应全球电压范围:90-230VAC发热速度:通电15秒融锡,效率明显。烙铁头:通用900系列(与936焊台系列通用)敏感器件安全保证:发生静电漏电自动声音报警。配得上“工业级”这个级别——有品质,有效率,更有独到的敏感器件静电漏电防护设计,平均能耗18瓦左右,节能效果也是一流。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 焊接工具 恒温烙铁 恒温焊台 发帖人:天堂之鸟 发帖时间:2023-02-04 20:20:00
- 7月16日起,样品免费!
- 从4月起,立创商城就动用超1亿元流动资金来为工程师锁定样品库存。7月16日起,我们计划再拿出超过1个亿免费样品送给工程师!免费送样,任性设计本次立创商城免费送样不限品类(海外代购、订货除外)、不用申请!所有立创商城用户都可以领取!领取方式7月16日起,每天9点至18点,在立创商城首页【领券中心】-【精选专区】领取满21元减20元样品券,单个客编每自然月限领一张。为什么我们要设置额外支付1元?目的就是防止羊毛党,把样品留给真正需要的工程师!使用范围立创商城全品类自营现货,只要货架上有的通通都可以进行使用!7月16日会员日,诚心补贴工程师7月16日又恰逢立创商城会员日,当天所有以下会员福利均可和...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 免费样品 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-15 14:20:00
- 【再送1500台!】立创LCSC530+万用表正式上架
- 万用表作为电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器,甚至具备自动量程选择和诸如测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数等扩展功能,万用表还具备电压、电流、电阻三大基础测试项目,乃电子攻城狮的必备神器!!!立创商城本着优质优价的原则,选择了业内一流厂商作为合作伙伴,设计了LCSC530+这款高稳定性元件、可靠耐用的万用表产品,不仅价格亲民,更集性能稳定、响应速度快、寿命长等优点于一身。LCSC530+已经正式在商城上架,售价仅为89元。继上次赠送5500台万用表之后,很多用户都感慨下单不逢时,大家墙裂要求活动延续!于是,我们决定再送1500台!(注意:参与...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 万用表 免费 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-16 18:24:00
返回